结果:找到"智能家居 IoT 无线模块 开发板 评测 ",相关内容1000条
  • TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
  • 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
  • 关于智能家居有线通讯的想法!
  • 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
  • NFC智能家电解决方案
  • 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ, 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
  • SI24R1引脚及软硬件中文开发资料
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 标签, 2,4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-24 14:06:00
  • 全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度
  • 【方案名称:全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度】产品别名:智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案关键词:智能照明,调光调色,无频闪,LED照明,智能家居照明,调光深度千分之一智能灯具:吸顶灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯、球泡灯等惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的明亮浴室和厨房照明再到舒适的书房照明——针对不同房间可以调节不用的照明氛围,增加家庭室内照明创意。1.惠海H5114方案介绍:H51...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 照明 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-16 17:03:00
  • LORA射频开关CKRF2179与UPG2179,AS179,PE4259兼容,测试参考资料
  • 运用范畴:智能家居,智能电表,智电气表数据传送。1.CKRF2179MM26方针客户:智能电表/智能家居/RFID2.CKRF2214MM26方针客户:智能电表/无线秒表/无线载波模块/电表集中器3.CKRF2214MM66方针客户:平板电脑/蓝牙/WIFI模块CKRF2214MM26与CKRF2214MM66的差异:MM66封装小,MM26封装大4.CKRF6163XS03方针商场:无线路由器/无线局域网/WIMAX特征操控电压:VC(H)=1.8至5.0V(3.0V典型值)VC(L)=-0.2至0.2V(0V典型值)低插入损耗:Lins1=0.30分贝(典型值)。@f=0.05至0.5千...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 射频,LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-04 16:39:00
  • 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
  • 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IoT 线 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
  • ESP8266系列wifi模块
  • ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: